This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:为 UART 和 I2C 选择哪种自动双向 IC?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/938014/txs0108e-which-auto-bidirectional-ic-to-choose-for-uart-and-i2c

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108

尊敬的逻辑团队:  

我的客户目前在 TXS0108E 和 LSF0108之间、用于在3.6V 和1.8V 之间转换 I2C 和 UART 线路。  

这将是更好的选择。 我已经在网上浏览过我们的材料、但我想知道哪个选项是最佳的、因为这两种方法似乎都能够实现推挽和开漏。  

对您的想法感兴趣。  

谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    具体取决于应用。  鉴于只有3.6V 至1.8V 的电压和两种协议、其中任何一种都是不错的选择。 TXS0108E 的实现更简单、因此这将是我的首选。

    如果您有有关该系统的其他详细信息、我们可能能够提供更好的答案。