请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 主题中讨论的其他器件:TXS0102
尊敬的同事:
我们的客户希望使用基于 I2C 的实现1.2V 和1.8V 转换。
但我们在数据表中找到它、我们不知道哪一个是正确的。
非常感谢!
此致、
罗克苏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.