This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:Vref_A 和 Vref_B 电压选择

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/918053/lsf0102-vref_a-and-vref_b-voltage-selection

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

尊敬的同事:

我们的客户希望使用基于 I2C 的实现1.2V 和1.8V 转换。

但我们在数据表中找到它、我们不知道哪一个是正确的。

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高电平信号电压仅由信号上的上拉电阻器决定。 Vref_A/Vref_B 电压与这些电压无关。

    只需将 Vref_A 连接到1.2V、将 Vref_B 电阻连接到2.5/3.3/5V

    而改用 TXS0102可以节省五个外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要1.2<->1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、如表4的最后一行以及数据表的第9.2.2节所示、Vref 电压与信号电压无关。