Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A, SN74LV04A, SN74AHC541, SN74AHC244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV244A 主题中讨论的其他器件: SN74LV04A、 SN74AHC541、 SN74AHC244
大家好、
我正在考虑是否需要输出电阻器来衰减系统中的过冲/下冲。
由于 SN74LV244A 具有非常高速的 tpd、因此预计转换时间会非常短。
如何估算 SN74LV244A 的转换时间?
如何确定输出电阻值?
此外、我发现与 SN74LV244A 相比、SN74LV04A 的过冲/下冲较小、因此通常不需要输出电阻器。
这是否仅仅是因为 SN74ALV244A 的 IOL 和 IOH 高于 SN74LV04A?
此致、
Itoh