This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:如何了解输出电阻器需求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A, SN74LV04A, SN74AHC541, SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/916678/sn74lv244a-how-to-know-output-resistor-need

器件型号:SN74LV244A
主题中讨论的其他器件: SN74LV04ASN74AHC541SN74AHC244

大家好、

我正在考虑是否需要输出电阻器来衰减系统中的过冲/下冲。

由于 SN74LV244A 具有非常高速的 tpd、因此预计转换时间会非常短。

如何估算 SN74LV244A 的转换时间?

如何确定输出电阻值?

此外、我发现与 SN74LV244A 相比、SN74LV04A 的过冲/下冲较小、因此通常不需要输出电阻器。

这是否仅仅是因为 SN74ALV244A 的 IOL 和 IOH 高于 SN74LV04A?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD 取决于内部开关速度和输出驱动器的强度。 '244是一款总线驱动器、因此其设计具有比'04更强的输出。 考虑使用具有较弱驱动器的系列、例如 SN74AHC244/SN74AHC541。

    转换时间可通过 IBIS 模型进行估算。

    电阻器的大小应确保器件的输出阻抗和电阻器的总和等于布线的特性阻抗。   Ω 您不知道后者、只需尝试一些介于20 Ω 和100k Ω 之间的电阻器并进行测量。