This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:结温-功率耗散

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914912/sn74lvc1g126-junction-temperature---power-disipation

器件型号:SN74LVC1G126

该器件 SN74LVC1G126DBVT 的40ºC 125ºC 结温是多少(-m Ω/+m Ω)? 在150ºC 最大额定值规格中、仅出现 TA (- 40ºC /+ 125ºC)和 Tstg ()

我们如何计算此器件中的功率耗散? 我们可以看到电压降 o RDS (on)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franciso、

    您询问了有关另一个器件的类似问题、我认为同样的常见问题解答也足以适用于该器件。  是我对你另一个问题的回答。

    最棒的

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert。 已解决