请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G126 该器件 SN74LVC1G126DBVT 的40ºC 125ºC 结温是多少(-m Ω/+m Ω)? 在150ºC 最大额定值规格中、仅出现 TA (- 40ºC /+ 125ºC)和 Tstg ()
我们如何计算此器件中的功率耗散? 我们可以看到电压降 o RDS (on)。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该器件 SN74LVC1G126DBVT 的40ºC 125ºC 结温是多少(-m Ω/+m Ω)? 在150ºC 最大额定值规格中、仅出现 TA (- 40ºC /+ 125ºC)和 Tstg ()
我们如何计算此器件中的功率耗散? 我们可以看到电压降 o RDS (on)。
提前感谢。