This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:所有输出的运行方式都与集电极开路/漏极开路

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/914155/sn74hc595-all-the-outputs-behave-as-if-they-are-open-collector-open-drain

器件型号:SN74HC595

我有一些74HC595器件(确切标记为 GM1807FSF E4 SN74HC595N)。 它们以每包10个的包装供货、包装袋中的 ESD 安全袋看起来是如此。

到目前为止我尝试过的所有器件(一个电池组中有三个、另一个电池组中有一个)的运行方式与输出为开漏、而不是预期的推挽配置一样。

我将 OE\引脚接地、SRCLR\引脚连接到 Vcc (标称值为5V)。 SER、RCLK 和 SRCLK 引脚由 Arduino 慢速驱动(1s 脉冲!) 因此、我可以轻松地看到发生了什么。

移位寄存器似乎工作正常-我可以看到数据出现在 QH'引脚上。

当锁存的 Q 输出无负载时、我用万用表看不到任何信号。 但是、如果我向输出添加10k 上拉电阻、我会看到预期的信号。

根据数据表、输出应能够提供足够的电流来驱动低电流 LED 器件(封装最大电流为70mA)。

这是一个有故障的批次吗? 我还看到有一个具有集电极开路输出的74LS596器件、但该器件似乎没有74HC 型号、因此不能仅仅是错误标记的情况。 内部锁存输出和到输出缓冲器的 OE 连接之间是否存在一些干扰、以便当锁存数据为高电平时、输出为高阻抗?

[更新]经过进一步研究、我发现了其他有相同问题的人。 这些 器件似乎是假冒的-可能是74LS596器件。 是否可以从批号(GM1807FSF E4)确认该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    这是可能的-您能否提供其中一个器件的顶部和底部的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4555.Counterfeit-Validation-Form_5F00_distributed_5F00_0001.pdfIn订购 TI 以开始验证流程、需要以下所有信息。  请查看随附的客户信函、并向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息。

    必填信息

    1. 已填写假冒产品申请表。  

    2. 器件底部和顶部的高质量图片

    3. 2D 条码标签的高质量图片。  

    4. 装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    5. 提供器件应用。

      提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。

    • 重要说明:组地址(ti-counterfeit@list.ti.com)的附件大小限制为1MB。  如果附件大于1MB、请发送电子邮件至 lisam@ti.com 和 j-davenport@ti.com。

                            

    • TI 强烈建议您直接从 TI 或 TI 授权经销商(http://focus.ti.com/docs/general/distribcountryresults.jhtml)购买所有 TI 器件、而不是从灰色市场或代理商处购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    这是您要求的照片。 现在我看到了高放大倍数的标识、它看起来不像 TI 标识。

    一年前、我从网上的一家卖家那里购买了芯片。 如今、越来越难以采购 DIP 设备-不得不依赖剩余库存卖家等。 我怀疑卖家从远东的一家商人批量购买、并将其少量出售给像我这样的业余爱好者。

    这些器件的运行方式与74xy596器件完全相同。 遗憾的是、我无法判断它们是 LS 还是 HC -我提供的设备不够灵敏、无法测量静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供器件顶部和底部的照片、但 ebay 不是 TI 授权经销商。 由于供应链中有关产品监管链的不确定性、TI 将仅支持通过授权经销商购买产品的客户的产品验证请求。  所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。