我有一些74HC595器件(确切标记为 GM1807FSF E4 SN74HC595N)。 它们以每包10个的包装供货、包装袋中的 ESD 安全袋看起来是如此。
到目前为止我尝试过的所有器件(一个电池组中有三个、另一个电池组中有一个)的运行方式与输出为开漏、而不是预期的推挽配置一样。
我将 OE\引脚接地、SRCLR\引脚连接到 Vcc (标称值为5V)。 SER、RCLK 和 SRCLK 引脚由 Arduino 慢速驱动(1s 脉冲!) 因此、我可以轻松地看到发生了什么。
移位寄存器似乎工作正常-我可以看到数据出现在 QH'引脚上。
当锁存的 Q 输出无负载时、我用万用表看不到任何信号。 但是、如果我向输出添加10k 上拉电阻、我会看到预期的信号。
根据数据表、输出应能够提供足够的电流来驱动低电流 LED 器件(封装最大电流为70mA)。
这是一个有故障的批次吗? 我还看到有一个具有集电极开路输出的74LS596器件、但该器件似乎没有74HC 型号、因此不能仅仅是错误标记的情况。 内部锁存输出和到输出缓冲器的 OE 连接之间是否存在一些干扰、以便当锁存数据为高电平时、输出为高阻抗?
[更新]经过进一步研究、我发现了其他有相同问题的人。 这些 器件似乎是假冒的-可能是74LS596器件。 是否可以从批号(GM1807FSF E4)确认该信息?