This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:SN74LV1T04数据表中的波形是否与其他器件一同采集?

Guru**** 2502225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913302/sn74lv1t04-was-the-waveform-in-datasheet-of-sn74lv1t04-taken-with-other-device

器件型号:SN74LV1T04

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 SN74LV1T04用于他们的新产品。

 他们对数据表有一些疑问、如下所示。

 请给我评论或回复。

 问题1. 在数据表的第3页上、"图1. 逻辑图(与非门)"。 "与非门"的含义是什么? 这是否是拼写错误? 它是"逆变器栅极吗?

 问题2. 在第3页、图2波形 看起来 是使用缓冲器逻辑获得的。 正确吗?  此外、该  逻辑系列的波形是否只是 作为 exsample 的典型数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5.1节中列出的所有器件的数据表是同时创建的、因此我想涉及大量的复制和粘贴。

    该波形确实是典型的、适用于该系列中的所有器件。 对于逆变器(或与非门)、极性当然会反转。

    (客户的应用是什么? 虽然 LV1T 在电压方面非常灵活、但使用 AHC1G 器件进行下变频或使用 AHCT1G 器件进行3.3V 至5V 上变频可能更便宜。)