请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV1T04 大家好、
我的一位客户正在考虑将 SN74LV1T04用于他们的新产品。
他们对数据表有一些疑问、如下所示。
请给我评论或回复。
问题1. 在数据表的第3页上、"图1. 逻辑图(与非门)"。 "与非门"的含义是什么? 这是否是拼写错误? 它是"逆变器栅极吗?
问题2. 在第3页、图2波形 看起来 是使用缓冲器逻辑获得的。 正确吗? 此外、该 逻辑系列的波形是否只是 作为 exsample 的典型数据?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。