请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV165A 大家好、
我的客户 现在正在使用 SN74LV165ADR 器件。 ( 原理图 如下所示。 8SWPK-SW3为 NC (空)。当我们测试 R843和 R1897的电阻时、某些电路板为1k Ω、 而某些电路板为300 Ω。 因此、我们 移除电阻器并 分别测试电阻器和芯片。 电阻器为8.2k Ω、引脚4或引脚5 到 GND 的电阻 为300 Ω 或1k Ω。 您能否帮助检查 这种现象 是否正确? NAND 逻辑输入的输入电阻是多少? 谢谢。