This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SN74LV165A 与非门的输入电阻

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/913091/sn74lv165a-input-resistance-of-nand-gate-of-sn74lv165a

器件型号:SN74LV165A

大家好、

我的客户  现在正在使用 SN74LV165ADR 器件。 ( 原理图 如下所示。 8SWPK-SW3为 NC (空)。当我们测试  R843和 R1897的电阻时、某些电路板为1k Ω、 而某些电路板为300 Ω。 因此、我们 移除电阻器并   分别测试电阻器和芯片。  电阻器为8.2k Ω、引脚4或引脚5 到 GND 的电阻 为300 Ω 或1k Ω。 您能否帮助检查 这种现象 是否正确?   NAND 逻辑输入的输入电阻是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MΩ 输入均应具有极高的电阻(≫1k Ω)、即使器件未通电也是如此。

    较低的电阻意味着器件损坏、可能是由于开关产生的电压尖峰。