This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C ACK "0"从器件的电平不通过电平转换器传播

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911922/txs0108e-i2c-ack-0-level-from-slave-does-not-propagate-via-level-shifter

器件型号:TXS0108E

当以1.2V 运行的从器件(原理图中的左侧)通过驱动‘0’尝试 ACK 时,该0不会通过 TXS0108ERGYR 传播到以3.3V 运行的主侧。 请参阅电平两侧随附的波形。 在1.2侧 PU 为30k (TXS0108ERGYR 内置4K PU)时、3.3V 侧有几个~3k 的 PU。  

 转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igal、

    感谢您突出显示这一点。 我们将通过电子邮件与您联系、以便进一步讨论。

    但是、如果您没有收到我们的消息、请告知我们、我们一定会与您一起完成此操作。

    最棒的
    Michael