This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:VOH 和 VOL

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911530/sn74axc8t245-voh-and-vol

器件型号:SN74AXC8T245

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户希望了解以下情况的电压电平:
IOH=1mA 、VCCa 和 VCCb=3.3V 在这种情况下、VOH 是什么。
IOL=1mA 、VCCa 和 VCCb= 3.3V 在这种情况 下、VOL 是什么。

如果您能帮助我们提供这些信息、我将不胜感激。 谢谢你。  


此致、

Cedrick