请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/911530/sn74axc8t245-voh-and-vol
器件型号:SN74AXC8T245您好!
你好。 希望一切都好。
我们的客户希望了解以下情况的电压电平:
IOH=1mA 、VCCa 和 VCCb=3.3V 在这种情况下、VOH 是什么。
IOL=1mA 、VCCa 和 VCCb= 3.3V 在这种情况 下、VOL 是什么。
如果您能帮助我们提供这些信息、我将不胜感激。 谢谢你。
此致、
Cedrick