This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102, TCA9509, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908790/txs0102-txs0102

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102TCA9509PCA9306

您好!

 我们在 HDMI DDC 上设计了 TXS0102、用于 Intel bay-trail 平台上的1.8V-5V 电平转换器。

 但是、客户抱怨无法显示 Panasonic SQ1系列显示器。

 对于此症状、他们将显示器侧的低电平从1.0V 修改为0.8V、然后正确显示显示器。

 在 HDMI DDC 线路上设计的 TSX0102上是否存在任何兼容问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS kΩ 内部上拉电阻器(每侧10k Ω)、因此不需要外部上拉电阻器。

    此外、TXS 是无源开关、因此当线路被拉低时、驱动器必须灌入 A 侧和 B 侧所有上拉电阻器中的电流。 I²C 主机或显示屏的 μ C 驱动器较弱、则可能需要降低电流以达到所需的低电平电压。

    无论如何、DDC 规格建议的上拉电流为3mA、因此原理图看起来正常。 您能否显示发生故障的 DDC 通信的示波器波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个是连接监视器、CH1 = B 侧 SDA、CH2 = A 侧 SDA;

    第二个是仅连接电缆、然后测量电缆的远端(以确保通过电缆时电平没有很大差异)
    CH1 = B 侧 SDA、CH2 = A 侧 SDA、CH3 = DDC GND (连接器引脚17)、CH4 = SDA (电缆的远端);

    我们没有 SQ1系列的实际监视器(客户无法提供)、第一张图片是使用正常工作监视器测量的。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形看起来正常。

    如果没有更多的信息,就不能说什么了。 如果问题是由低电压电平引起的、那么增大上拉电阻器的值可能会有所帮助。 如果问题是由电缆的高电容/电感引起的振荡引起的、用 LSF0102替代转换器可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释...

    至于客户提供的将显示器侧的低电平从1.0V 修改为0.8V 的信息、则显示正常。 我认为应该是低电压电平不足以通过 TXS0102的低工作条件。 根据 TXS0102的规格、VIL 的最大值为0.15V、VOL 为0.4V。 这是否是我们症状的根本原因?  

    您能否建议上拉电阻器的值来解决此问题? 此外,如何正确测量低电压电平是否符合 IIC 规范(1.5V 或0.3xVDD)?
    我需要知道根本原因、而微调必须基于根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 没有真正的 VIL;该值仅因 VOL 取决于它而指定。 (TXS 是无源开关、因此 VOL 是 VIL 加上导通晶体管上的压降。) 如果一侧的电压为1.0V、则另一侧的电压将至少为如此高、1.8V 系统将会出现这种问题。

    尝试不使用任何外部上拉电阻器。 在上升沿变得太慢之前、检查您可以增加多少电容负载(即电缆可能有多糟糕)。

    I²C 规范要求 VOL ≤0.4V、上拉电流为3mA。 很明显、该监视器的输出驱动器太弱、或者它们使用的串联电阻过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理外部总线上未知垃圾的最可靠解决方案是 TCA9509等 μ I²C 缓冲器、但它不采用兼容封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚了、
    非常感谢您提供的信息...

    我们将针对此问题提供两种解决方案、并将提供给客户以再次进行测试、您能否告知此解决方案有任何副作用或您有任何好的想法?

    1.移除上拉电阻。
    将电平转换器 IC 更改为 PCA9306、并将上拉电阻器更改为10千欧。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除外部上拉电阻器将解决低电平电压问题。 但是、如果整个总线(PC +电缆+监视器)的电容负载过高、上升沿将变得缓慢。 (开始时 I²C 很慢、因此这可能不会成为实际问题。)

    TXS0102和 PCA9306都是无源开关、因此它们在负载电流方面存在完全相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次解释项目1?

    这是否意味着我们不能仅仅移除上拉电阻器,而需要基于上升沿,是否遵循 IIC 规范来微调上拉电阻器的容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更多是一个理论问题。 TXS 对于大多数 I²C 总线来说足够快;此类问题仅在更高的速度(Mbit/s)下出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens

    您能否再次查看我们的原理图(或需要布局),了解 TXS0102设计是否符合 IIC 规范?  
    或者、您需要更多条件来检查? 由于许多显示器的低电平电压足够低、但我们的客户显示器不是。

    因此、我们的客户对电平转换器 IC 设计有疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 本身符合 μ I²C 规范。 但它是无源开关、因此其他器件也需要具有符合 μ I²C 标准的驱动器。

    μ I²C 规格要求 VOL ≤0.4V、上拉电流为3mA。 您的 μ I²C 主器件是否具有足够的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 IIC 规范中、低电平输入电压允许的最大值为1.5V。  
    这意味着电平仍然处于低规格、甚至显示器驱动电压低至1.5V、对吧?

    但是、如果低电平电压来自监控器驱动电压为1.5V、则它将不符合1.8V 侧(0.3xVDD)的低电平规格。
    您只提到 VO、我认为 VI 也是两侧电平转换器的关键点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规范要求所有器件将其输出驱动至最高0.4V (请参阅底部的 VOL)。

    它需要 1.5V 的 VIL、以允许电缆上的噪声和压降。 (注意:HDMI 使用5V、因此0.3×5V = 1.5V。)监视器上的1.5V 低电平电压将导致 PC 上的电压更高。

    TXS 无法降低低电平电压。 如果您希望能够处理 VIL 规格范围内但违反 VOL 规格的监视器、则不能使用 TXS、并且必须使用真正的缓冲器、如 TCA9509。 如果您想保留 TXS、那么最好的方法是使上拉电阻尽可能大(即、移除所有外部上拉电阻)。