主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3384A
您好!
请在图1中找到原理图。 图2中的 MDC_OUT 和图3中的 MDIO_OUT。 数据速率约为2MHz。
MDC_IN 是 TTL、MDIO_OUT 是主侧的 OD 门、MDIO_OUT 是从侧的 TTL。
问题:
1. Vref_b 上拉电阻器是否必须恰好处于200K? 该值是否会影响转换输出?
2.上拉电阻器的建议值是多少? 测试结果表明 MDC_OUT 不能达到3.3V 和0V。
3.端口的上拉电压(现在为1.2V)是否应高于1.2V 以优化转换?
如果有任何改进建议、我们将不胜感激。 非常感谢。
此致、
陈苔丝