This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电压和电阻器选择

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74CB3Q3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908218/lsf0108-pull-up-voltage-and-resistor-selection

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3384A

您好!

请在图1中找到原理图。 图2中的 MDC_OUT 和图3中的 MDIO_OUT。 数据速率约为2MHz。

MDC_IN 是 TTL、MDIO_OUT 是主侧的 OD 门、MDIO_OUT 是从侧的 TTL。

问题:

1. Vref_b 上拉电阻器是否必须恰好处于200K? 该值是否会影响转换输出?

2.上拉电阻器的建议值是多少? 测试结果表明 MDC_OUT 不能达到3.3V 和0V。  

3.端口的上拉电压(现在为1.2V)是否应高于1.2V 以优化转换?

如果有任何改进建议、我们将不胜感激。 非常感谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_B 和 EN 上的电阻器并不是一个上拉电阻器;它限制了流经基准晶体管的电流。 (请参阅《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。) 改变它将对速度没有影响。

    2.上升沿的速度受电路中寄生电容的限制;上拉电阻器必须足够小,以便电容可以(断开)足够快地充电。 低电平电压受将线路拉低的外部器件驱动强度的限制;上拉电阻器必须足够大、以便电流不会对驱动器太大。

    没有任何限制高电平电压的因素。 如果信号未达到3.3V、则某些器件会尝试将线路拉至低电平。

    Vref_A 和 Vref_B 上的电压无需与信号电压有任何关系。 更改它们不会对速度产生明显的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。   

    问题:

     应用程序:LSF0108 (板 A)<->Back Panel (背面板)<->FPGA (板 B)。  由于电路板 A 和 B 需要支持热插拔、 我们需要确认 LSF0108是否支持热插拔应用?  

    2.如果没有 ,是否需要按如下方式添加逻辑缓冲器:LSF0108 (电路板 A)<->背面板<->电路板 B 上的缓冲器<->FPGA (电路板 B)? 对于缓冲器设计、建议使用什么器件?

    非常感谢。

    此致、

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件和绝对最大额定值允许在任何时候对 I/O 施加电压。 LSF0108不受热插拔的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解、LSF0108不会受到热插拔的影响。 但对于电路板 B、还需要支持热插拔。  

    问题:

    电路板 B 上的负载在热插拔期间不使用缓冲 器将受到影响、并且似乎缓冲器(SN74CB3Q3384A)直接连接到 LSF0108会导致 LSF0108输出问题。   是否有任何推荐器件可替代 SN74CB3Q3384A、但也有助于支持电路板 B 的热插拔? 谢谢。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在热插拔期间、两个电路板中的哪一个未通电? 每个电路板使用 LSF 的哪一侧(将 EN 拉低可能会有所帮助)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板 A 和 B 在热插拔过程中都非常强大。 LSF0108 A 端口(1.2V)与电路板 A 相连、 电路板 B 端口(3.3V)与电路板 B 相连 。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与通过拉高 SN74CB3Q3384A 的 OE 引脚来断开总线不同 、可以通过拉低 LSF 的 EN 引脚来禁用 LSF 的所有通道(请参阅《使用 LSF 系列的使能引脚》)。