This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:UART 电平位移

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, CD40109B, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908602/sn74lv4t125-level-shift-for-uart

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: CD40109BSN74AHCT125

大家好、

对于客户要求:UART 为3.3V->5V。(4位)我建议使用 SN74LV4T125。 我的问题如下所示。

1、电平位移是否具有保护功能、如电流限制?

2.我们是否有3.3V->12V 电平位移功能?

3.您对3.3V->5V UART 电平转换器有什么更好的建议吗? (不需要自动定向功能)

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪一个是处理器端? CMOS 输入为高阻抗;CMOS 输出通常没有合理的限制、但您可以添加串联电阻器。

    2.对于高于5V 的电压、唯一的选择是 CD4000系列中的器件、例如 CD40109B。

    TTL 信号的高电平电压恰好接近3.3V、因此您可以使用任何具有 TTL 兼容输入的缓冲器。 SN74AHCT125与 SN74LV4T125没有太大区别、但价格更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    1.端口可以是 UART;B 端口可以是处理器。 如果端口 A 有高电压或高电流等异常行为。 IC 发生了什么情况。 该行为是否会损坏处理器侧?

    2.感谢您的评论。

    3.感谢您的评论。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏。 输入和输出之间隔离的击穿是一种可能的故障模式、这将允许处理器看到过压。