Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, CD40109B, SN74AHCT125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/908602/sn74lv4t125-level-shift-for-uart
器件型号:SN74LV4T125主题中讨论的其他器件: CD40109B、 SN74AHCT125
大家好、
对于客户要求:UART 为3.3V->5V。(4位)我建议使用 SN74LV4T125。 我的问题如下所示。
1、电平位移是否具有保护功能、如电流限制?
2.我们是否有3.3V->12V 电平位移功能?
3.您对3.3V->5V UART 电平转换器有什么更好的建议吗? (不需要自动定向功能)
此致、
罗伊