Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, ADS7951, SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:TXB0104、 ADS7951、 DRA829、 SN74AXC4T774
大家好、
我的客户对 TXB0104B-Q1有几个问题、请提供帮助:
在数据表8.3.5中、它提到 TXB0104旨在驱动高达70pF 的容性负载、70pF 是如何产生的? 如果 I/O 引脚上连接的电容超过70pF、会发生什么情况?
客户曾经遇到过此问题、请在 DRA829 (处理器)和 ADS7951 (ADC)之间使用 TXB0104进行电平转换、但 SDO 波形不正确、来自 ADC 的数据不正确。 它们在 SDO 线上添加了68pF 并解决了该问题。 这就是上述问题1出现的原因。
在 kΩ 表8.3.5中、它还提到"如果上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、它们的值必须保持高于50 μ s、以确保它们不与 TXB0104的输出驱动器相竞争"、 为什么上拉电阻器需要高于50kOhm?
在数据表8.3.1中、Ω 说明"在 VCCO = 1.2V 至1.8V 时、输出转换期间的典型输出阻抗为70 Ω、在 VCCO = 1.8V 至3.3V 时为50 Ω、 VCCO = 3.3V 至5V 时为40 Ω。"输出阻抗似乎不是很高、为什么上拉或下拉电阻需要高于50kOhm?
谢谢