Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G125 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17
大家好、
我正在使用此器件、并注意到有一个称为输入转换上升或下降速率的规格。 这些规格的用途是什么? 例如、此规格的最大值为10ns/V、Vcc 为3.3V。 如果我的信号为50ns/V (慢得多且超过限制)、会发生什么情况?
谢谢。