This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输入转换上升或下降速率最大规格

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/906770/sn74lvc1g125-input-transition-rise-or-fall-rate-maximum-specs

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

大家好、  

我正在使用此器件、并注意到有一个称为输入转换上升或下降速率的规格。 这些规格的用途是什么? 例如、此规格的最大值为10ns/V、Vcc 为3.3V。 如果我的信号为50ns/V (慢得多且超过限制)、会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanhua、

    请参阅以下白皮书:

    它讨论了过渡速度及其如果受到违反的影响。 使用 SN74LVC1G17/14等施密特触发器件进行解算。