Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 大家好、
我们的客户希望评估 在-45°C 温度下以特定的有限持续时间运行 SN74LVC8T245的风险。 我们知道、这超出了数据表中建议的温度范围的规格。 我们是否有关于器件在 -45°C 工作条件下工作的时间的数据?
我们已经认可在这些条件下进行验证的 EP 版本。 他们只需要商业版的可能数据进行风险评估。
提前感谢!
此致、
Jejomar