This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:-45C 工作温度下的稳定性

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905284/sn74lvc8t245-stability-at--45c-operating-temperature

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、

我们的客户希望评估 在-45°C 温度下以特定的有限持续时间运行 SN74LVC8T245的风险。 我们知道、这超出了数据表中建议的温度范围的规格。 我们是否有关于器件在 -45°C 工作条件下工作的时间的数据?

我们已经认可在这些条件下进行验证的 EP 版本。 他们只需要商业版的可能数据进行风险评估。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    TI 不保证器件在数据表所列规格之外的可操作性。 据我所知、在这些器件的工作范围之外、不会进行额外的测试。

    谢谢!

    乍得克罗斯比