This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我希望在 HSpice (N-2017.12-SP2)中使用 LSF0101 PSPICE 瞬态模型进行仿真。
有关连接性以及如何馈入输入激励的文档、请提供帮助。
是否有使用加密 SPICE 模型进行仿真的用户指南?
谢谢
Sanjeev G
您好 Sanjeev、
该器件的 PSpice 瞬态模型已加密、需要与 PSpice (pspice.com)配合使用。
您可以在下面试用此型号、看看它是否适合您:
e2e.ti.com/.../4760.0741.LSF0101.TSC
谢谢!
乍得克罗斯比
你(们)好
感谢您分享该模型。 我能够使用它进行仿真。 请查找随附的箔片及仿真结果汇总。
请注意、对于我们需要电平转换器的总线、主机侧始终有一个下拉电阻(225Ohm 至650ohm)。
您能否确认仿真结果是否正确?
我还有一项请求。 我们希望查看 TI 器件 TXB0302。 您能为该器件的 TINA SPICE 模型提供帮助吗?
此致
Sanjeev G
e2e.ti.com/.../Simulations_5F00_2020ww20p3_5F00_LSF0101_5F00_TI.pptx
您好 Sanjeev、
我强烈建议使用加密模型和 pspice (软件有免费试用版)、因为与我为 TINA-TI 发送的模型相比、该模型非常精确。
也就是说、仿真看起来确实正确。 LSF 转换器的内部只是一个导通晶体管、因此不会为线路提供任何电流。 如果您可以移除主机侧的下拉电阻器、则 LSF 最适合您的用途;但是、在当前配置中、LSF 可能不是最适合的。
如果您有兴趣了解有关 LSF0101工作原理的更多信息、可在 以下网址观看我们的 Logic Minute 视频系列:https://training.ti.com/node/1139264
对于 TXB 系列器件:目前我们无法为其提供 PSpice 模型。
谢谢!
乍得克罗斯比
你(们)好
感谢您的回答。
此致
Sanjeev G