This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:如何在 HSpice 中使用 LSF0101 PSPICE 瞬态模型进行仿真

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, TXB0302, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903777/lsf0101-how-to-simulate-with-lsf0101-pspice-transient-model-in-hspice

器件型号:LSF0101
Thread 中讨论的其他器件: TXB0302TINA-TI

你(们)好

我希望在  HSpice (N-2017.12-SP2)中使用 LSF0101 PSPICE 瞬态模型进行仿真。  

有关连接性以及如何馈入输入激励的文档、请提供帮助。

是否有使用加密 SPICE 模型进行仿真的用户指南?  

谢谢
Sanjeev G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjeev、

    PSpice 模型文件可以在 Cadence Orcad 和 TINA (可能)上运行、但无法在 HSpice 平台上运行。

    只有 HSpice 加密/未加密模型才能在 HSpice 仿真器上正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的回答。 我尝试在 TINA 中导入 LSF0101 SPICE 模型、但它无法识别它。  

    此致

    Sanjeev G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    该器件的 PSpice 瞬态模型已加密、需要与 PSpice (pspice.com)配合使用。

    您可以在下面试用此型号、看看它是否适合您:

    e2e.ti.com/.../4760.0741.LSF0101.TSC

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您分享该模型。 我能够使用它进行仿真。 请查找随附的箔片及仿真结果汇总。  

    请注意、对于我们需要电平转换器的总线、主机侧始终有一个下拉电阻(225Ohm 至650ohm)。  

    您能否确认仿真结果是否正确?

    我还有一项请求。  我们希望查看 TI 器件 TXB0302。 您能为该器件的 TINA SPICE 模型提供帮助吗?

    此致

    Sanjeev G

    e2e.ti.com/.../Simulations_5F00_2020ww20p3_5F00_LSF0101_5F00_TI.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    我强烈建议使用加密模型和 pspice (软件有免费试用版)、因为与我为 TINA-TI 发送的模型相比、该模型非常精确。

    也就是说、仿真看起来确实正确。 LSF 转换器的内部只是一个导通晶体管、因此不会为线路提供任何电流。 如果您可以移除主机侧的下拉电阻器、则 LSF 最适合您的用途;但是、在当前配置中、LSF 可能不是最适合的。

    如果您有兴趣了解有关 LSF0101工作原理的更多信息、可在 以下网址观看我们的 Logic Minute 视频系列:https://training.ti.com/node/1139264

    对于 TXB 系列器件:目前我们无法为其提供 PSpice 模型。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    此致

    Sanjeev G