请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCH16245A 大家好、
SN74LVCH16245A 是否可用作锁存器?
例如、
1.设置/OE = 0、DIR = 0以配置 B - A。将0x1234输入到总线 B、然后我们将获得总线输出 0x1234。
2.按照步骤1、保持 /OE = 0、DIR = 0来配置 B - A。将0x5678输入到总线 B、那么我们将获得总线输出 0x5678、对吧?
3.按照步骤1 /OE = 1、DIR = x 配置隔离。 将0x5678输入到总线 B、我们将在 A 侧、0x1234或0x5678处得到什么?