This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16245A:SN74LVCH16245A 可用作锁存器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/904176/sn74lvch16245a-can-sn74lvch16245a-be-used-as-latch

器件型号:SN74LVCH16245A

大家好、

   SN74LVCH16245A 是否可用作锁存器?

   

   例如、

   1.设置/OE = 0、DIR = 0以配置 B - A。将0x1234输入到总线 B、然后我们将获得总线输出 0x1234。

   2.按照步骤1、保持 /OE = 0、DIR = 0来配置 B - A。将0x5678输入到总线 B、那么我们将获得总线输出 0x5678、对吧?

   3.按照步骤1 /OE = 1、DIR = x 配置隔离。 将0x5678输入到总线 B、我们将在 A 侧、0x1234或0x5678处得到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holly、

    使用 OE 引脚禁用 I/O 将会实现这一点。 它们将是高阻态、不允许信号通过。