This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:如何设置最低音量

Guru**** 2774855 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903295/lsf0204-how-to-set-lowest-vol

器件型号:LSF0204

大家好、

我的客户现在使用 LSF0204、上拉至3.3V 和1.2V、上拉电阻器尝试330Ω Ω 和1kΩ Ω、但1.2V 侧的电压始终为350mV。

我们可以使 LSF0204电压降至100mV 以下吗? 我不认为这是由它们的低输入电压引起的、而是由内部晶体管引起的。

如果是由内部晶体管引起的、我们是否有采用相同封装和相同数据速率的更低体积器件? 或者、我们是否有解决方案来解决此问题?

谢谢!

Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    正确的是、LSF0204的内部 FET 决定了器件中的电压。 下面我有一个应用手册、其中介绍了影响 LSF 转换器批量的因素。

    Vol = VIL + IOL*Ron。 Ron 是 FET 的内部电阻、IOL 是流经 FET 的电流。 当 IOL 和 Ron 较低时、电压取决于输入端的输入电压。 为了减少 IOL、上拉电阻器必须更高。 在您的情况下、有330ohm 电阻器(非常强)和1Kohm (相对强)。 如果您可以将其增加到4.7k 欧姆、IOL 将减小、因此 VOL 将相应降低。