https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/903295/lsf0204-how-to-set-lowest-vol
器件型号:LSF0204大家好、
我的客户现在使用 LSF0204、上拉至3.3V 和1.2V、上拉电阻器尝试330Ω Ω 和1kΩ Ω、但1.2V 侧的电压始终为350mV。
我们可以使 LSF0204电压降至100mV 以下吗? 我不认为这是由它们的低输入电压引起的、而是由内部晶体管引起的。
如果是由内部晶体管引起的、我们是否有采用相同封装和相同数据速率的更低体积器件? 或者、我们是否有解决方案来解决此问题?
谢谢!
Gary