This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:室温下的传播延迟变化

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902493/sn74avc8t245-propagation-delay-variability-at-room-temperature

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

你好、

我想使用 SN74AVC8T245将1.8V 至3.3V 的信号转换  

在这种情况下、传播延迟(t_PLH 和 t_PHL)在0.5ns 至3.9ns 之间变化(从 A 到 B)。  

此延迟的最小值和最大值为 T_A 指定的-40至85度。

在25度的固定温度下、最小值和最大值是多少?

此致、

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、

    该器件的典型传播延迟约为1-2ns @ 25 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    在选择"此已解决我的问题"选项之前、我只想问一个问题、请:

    我们希望找到一种方法、以尽可能低的信号间偏移将一组数字信号的电压从1.8V 转换为3.3V。 为此、TI 拥有的最佳电压电平转换器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Francois、

    为此、我建议使用 SN74AXC8T245。