请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245
你好、
我想使用 SN74AVC8T245将1.8V 至3.3V 的信号转换
在这种情况下、传播延迟(t_PLH 和 t_PHL)在0.5ns 至3.9ns 之间变化(从 A 到 B)。
此延迟的最小值和最大值为 T_A 指定的-40至85度。
在25度的固定温度下、最小值和最大值是多少?
此致、
Francois