This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:MDC/MDIO 1.2V/1.8V 传输

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/902213/lsf0204-mdc-mdio-1-2v-1-8v-transfer

器件型号:LSF0204

尊敬的团队:

  LSF0204RUTR 能否在 MDC/MDIO 1.2V/1.8V 传输中实现?

看起来还可以:

但它还提到:

或者您在这里有更好的解决方案?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号可以具有任何电压、与两个基准电压无关。 只需为 Vref_B 使用更高的电压(例如3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch

    感谢您的评论。

    我只想与您进行双击。

    数据表建议 Vref_B 比 Vref_A 高1V、以实现更佳的信号完整性。

    因此、如果我的客户希望在1.2V 至1.8V 范围内使用它、将会很好、但它没有最佳的信号性能、对吧?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    Clemens 试图做到的一点是、VrefB 上不需要1.8V 电压、而是需要3.3V 等更高电压才能满足建议的最小规格。 您仍然可以将输出上拉至1.2V