Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0102, SN74AVC2T245, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0102 主题中讨论的其他器件:LSF0108、 SN74AVC2T245、 SN74AXC4T774
我目前正在将 LSF0102用于 SPI 接口、以便将电压从3.3V 电压电平转换为从1.8V 电压电平。 但数据表显示、即使电平转换器的速度可高达100MHz、也仅推荐用于 I2C 和 UART。 对于 SPI、建议仅使用 LSF0108。 为什么会这样? 我在下面给出了 LSF0102数据表的一部分。