This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:具有上拉电阻器的5V 输出

Guru**** 2762555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924292/sn74lvc1g125-5v-output-with-pull-up-resister

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

大家好、团队、

 

当 Vcc 为2.5V 时,SN74LVC1G125能否通过上拉电阻输出5V 电压?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的运行条件不允许这样做。

    为什么不使用 SN74LVC1G07这样的开漏缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员、

    在高阻态条件下、SN75LVC1G125在 Vcc 为2.5V 时输出5V 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (您必须拒绝建议的答案才能将整个主题标记为"未回答"。)

    如果 Ioff 实现如 图所示、则它将起作用:

    图3:典型 Ioff 保护电路