This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:高温下 tpd 的变化

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927244/sn74lvc541a-variation-of-tpd-at-high-temperature

器件型号:SN74LVC541A

您好!

TPD 随附在客户系统的高温下变化。

有些样本会发生这种变化、而通过交换样本可以改善这种变化。

这是一般行为吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    是的、tpd 以及数据表中的其他规格可能会随温度的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    感谢您的支持。

    以下波形似乎有两种类型的 tpd。

    您知道这是由什么引起的吗?

    根据数据表的下图、tpd 与温度成正比。 我认为这与波形不匹配。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    您是否在范围上启用了持久性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    >是否在范围上启用了持久性?

    是的、我们确实做到了。

    我还有一个问题。

    尽管客户制造系统已有几年、但这种症状以前从未出现过。

    SN74LVC541A 的制造工艺 最近是否发生了变化?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    这只是器件的附加抖动、该抖动不符合规格、但仍然存在。 在制造方面没有任何变化。 即使水平刻度为10ns、您也能看到它的极小尺寸、并且不应影响大多数应用、除非时序非常关键。