This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:帮助检查设计并推荐合适的器件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/927401/sn74avc4t245-q1-help-to-check-the-design-and-recommend-a-suitable-part

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245-Q1

您好、先生、

我的客户正在使用 SN74AVC4T245-Q1 (3.3V 至1.8V)、信号测试结果失败。

当时钟通过电平位移时、占空比将衰减6%、器件端的规格为45%至55%、但现在仅为~40%。

黄色信号从电平位移输出、蓝色信号输入电平位移。

我们在 RGMII 时钟中使用的频率为125MHz、数据为250Mbps 3.3V 至1.8V、如果需要推荐响应更快的新器件、请帮助检查引脚对引脚、相同封装、AEC-Q100。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 比 AVC 更快(且更便宜);请使用 SN74AXC4T245-Q1。