请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T245-Q1 主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245-Q1
您好、先生、
我的客户正在使用 SN74AVC4T245-Q1 (3.3V 至1.8V)、信号测试结果失败。
当时钟通过电平位移时、占空比将衰减6%、器件端的规格为45%至55%、但现在仅为~40%。
黄色信号从电平位移输出、蓝色信号输入电平位移。
我们在 RGMII 时钟中使用的频率为125MHz、数据为250Mbps 3.3V 至1.8V、如果需要推荐响应更快的新器件、请帮助检查引脚对引脚、相同封装、AEC-Q100。
谢谢你。
此致、
艾伦