主题中讨论的其他器件: SN74LV125A-Q1、 SN74AHCT1G125-Q1、 SN74AHC125-Q1
大家好、整个团队
我使用 TXB0104-Q1与外部闪存进行 SPI 通信。
对于 SPI 时钟信号、我可以看到信号已转换。
但对于连接到 B-1的 MOSI 器件、我在 A-1上看到一个奇怪的信号(请查看下面的图3和4)
VCCA = 3.2V
VCCB = 4.5V
SPI 时钟 B3
SPI 时钟 A-3.
MOSI 信号 B-1
MOSI 信号 A-1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、整个团队
我使用 TXB0104-Q1与外部闪存进行 SPI 通信。
对于 SPI 时钟信号、我可以看到信号已转换。
但对于连接到 B-1的 MOSI 器件、我在 A-1上看到一个奇怪的信号(请查看下面的图3和4)
VCCA = 3.2V
VCCB = 4.5V
SPI 时钟 B3
SPI 时钟 A-3.
MOSI 信号 B-1
MOSI 信号 A-1
TXB 不允许使用这些下拉电阻器;请参阅数据表的第8.3.5节。
但类似的振荡通常是由长布线/电缆引起的;请参阅数据表的第8.3.3节。
更强大的解决方案将使用方向控制转换器。 但是、没有一个器件可以向下转换三个信号和一个信号、并以5V 电压运行、因此您必须使用两个器件。 对于三个5V 至3.3V 信号、我建议使用 SN74AHCT125-Q1或 SN74LV125A-Q1;对于3.3V 至5V 信号、建议使用 SN74AHCT1G125-Q1。
您会说 TXB 不允许使用这些下拉电阻器
但根据 原理图、TXB 未连接到下拉电阻器
我弄错了吗?
此致