This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:在本例中是 TXB0104-Q1损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, SN74LV125A-Q1, SN74AHCT1G125-Q1, SN74AHCT125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925292/txb0104-q1-is-the-txb0104-q1-broken-in-this-case

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV125A-Q1SN74AHCT1G125-Q1SN74AHC125-Q1

大家好、整个团队

我使用 TXB0104-Q1与外部闪存进行 SPI 通信。

对于 SPI 时钟信号、我可以看到信号已转换。

但对于连接到 B-1的 MOSI 器件、我在 A-1上看到一个奇怪的信号(请查看下面的图3和4)

VCCA = 3.2V

VCCB = 4.5V

SPI 时钟 B3

SPI 时钟 A-3.

MOSI 信号 B-1

MOSI 信号 A-1

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未附加;请重试。

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我添加了第三幅和第四幅图

    输入正确、输出变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将需要查看更多您的原理图、以便在这里为您提供帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得  

    我添加了她的原理图  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不允许使用这些下拉电阻器;请参阅数据表的第8.3.5节。

    但类似的振荡通常是由长布线/电缆引起的;请参阅数据表的第8.3.3节。

    更强大的解决方案将使用方向控制转换器。 但是、没有一个器件可以向下转换三个信号和一个信号、并以5V 电压运行、因此您必须使用两个器件。 对于三个5V 至3.3V 信号、我建议使用 SN74AHCT125-Q1或 SN74LV125A-Q1;对于3.3V 至5V 信号、建议使用 SN74AHCT1G125-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您会说  TXB 不允许使用这些下拉电阻器

     

    但根据 原理图、TXB 未连接到下拉电阻器  

     我弄错了吗?

     此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R308和 R311连接到 TXB。 在任何情况下、它们都不会导致振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R308和 R311连接到引脚 A3和 A4。

    我遇到的问题是 A1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是几个问题:

    • 什么连接到器件的 B1侧?
    • A1和 B1两侧的 PCB 走线有多长?

    谢谢!

    乍得克罗斯比