This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102和 TXS0102的设计审查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925073/txb0102-design-review-for-txb0102-and-txs0102

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的先生:

我们将在 TXB0102和 TXS0102之间选择一个解决方案。 在我们的应用中、位于 MDIO 总线上、用于连接不同接口电压下的器件。

从数据表中、我们可以看到 TXB0102有一个限制、 它不能在 I2C 中使用、也不能在开漏驱动器连接到双向数据 I/O 的单线中使用 我不确定是否可以在 MDIO 总线上使用 TXB0102。

TXB0102和 TXS0102的电路如下所示、所有详细信息均根据数据表进行设计。 请帮助检查是否存在任何问题。

TXB0102  

TXS0102  

注释。

1. VCCA (2.7V)首先斜升、然后 VCCB (2.85V)在~12秒后斜升

2.我们平台中的 I/O 驱动强度至少为16mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDIO 需要特定的上拉电阻器、因此您无法使用 TXB。

    TXS 可以正常工作。 但请 kΩ kΩ、当开关闭合时、两个外部1.5k Ω 上拉电阻和两个内部10k Ω 上拉电阻均并联。 单凭两个内部上拉电阻就足以支持 MDIO 数据线。