This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:OE 引脚断开时的操作

Guru**** 2508815 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/924618/sn74hc595-operation-when-oe-pin-is-open

器件型号:SN74HC595

尊敬的 TI 团队:


我想知道 SN74HC595的 OE 引脚立即断开时的工作情况。

当 SN74HC595的 OE 引脚(13引脚)断开时、输出是否处于高阻抗状态?
(输出是否禁用?)

我收到了我们的一位客户要求立即回复的请求。
如果你能尽快得到答复,我会很高兴。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    行为未定义、开路输入可能会损坏器件。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch

    感谢你的答复。

    “开路输入可能会损坏设备。”


    如果 OE 引脚断开、是否正确地认识到直通电流将在上图中的红色圆圈内流入逆变器部件、如下图所示并损坏器件?

    尊敬的 TI 团队

    当 OE 引脚断开时、上述识别是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    是的、您答对了、这可能会损坏 OE 输入的输入驱动器。