This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:TXB0106应用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AHC541, SN74LVC244A, TXB0104, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921253/txb0106-txb0106-application

器件型号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: SN74AHC541SN74LVC244ATXB0104SN74AXC4T774

大家好、

我在使用 TXB0106时遇到了一些问题。

下面是原理图。 红色块是用于 SPI 信号/时钟转换的 TXB0106。

  1. 3.3V 输入电压和3.3V 输出电压、用于驱动器
  2. 数据速率为7Mbps
  3. 使用外部电源提供3.3V 电压
  4. 我们测量了 TXB0106 (1)和 TXB0106 (12)数据/时钟波形是否匹配且良好。

 

 

问题描述如下所示。

  • 当环境温度高达60C 时、我们会看到 LED 闪烁。 我们认为原因是 CLK 信号受到影响。 (数据似乎正常。)
  • 当我们测量 clk 引脚(TXB0106输出引脚之一(输入连接到 clk))时、闪烁更严重。
  • 我们还将一根长导线(50cm)连接到 TXB0106输出时钟引脚之一、闪烁也更加严重、但当我们保持导线端接时、LED 保持稳定。

 

您能否根据您的经验告诉我上述情况的原因?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TXB 输出连接到 TXB 输入违反了数据表第8.3.2节中的限制:

    为了正常运行、驱动 TXB0106数据 I/O 的器件必须具有至少±2mA 的驱动强度。

    使用长布线、电缆或连接器可能会违反第8.3.4节中的限制:

    TI 建议在 PCB 布线长度较短的情况下谨慎进行 PCB 布局、以避免电容负载过大并确保发生正常触发。 PCB 信号布线长度应保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间。 这通过确保任何反射在驱动器上看到低阻抗来提高信号完整性。 O.S.电路被设计成保持在大约10ns 的时间内。 可驱动的集总负载的最大电容也直接取决于单次触发持续时间。 在容性负载非常重的情况下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 为在动态 ICC、负载驱动能力和最大比特率考虑因素之间实现最佳平衡、已设置了 O.S.持续时间。 PCB 布线长度和连接器都增加了 TXB0106输出端看到的电容、因此建议考虑该集总负载电容、以避免再检索正常转、总线争用、输出信号振荡或其他不利的系统级影响。

    要正确缓冲信号、请使用 SN74LVC244A 或 SN74AHC541等实际缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的评论。 我们缩小了问题的范围、但我们需要您根据您的经验提出建议。 下面是我们的设置、红色实线/虚线全部为 TXB0104。(1clk/3data)现在只有实线方可正常工作。

     

    条件如下:

    1. 只能使用一块浅色板(即白色板):没有闪烁。 即使在高环境温度下也是如此。
    2. 使用两个灯板(用橙色电线连接):当环境温度高于50°C 时,会闪烁。 当环境温度较高时、闪烁更加严重。

     

    我们认为、由于噪声耦合、第2块电路板对第1块电路板有影响。 但我们不知道如何避免噪声。 以及高环境温度导致更严重闪烁的原因。 您对此问题有什么想法吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我已经写的、TXB 无法处理电路板之间连接的电容。 无法继续使用 TXB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    是的、我建议客户在下一代中使用方向控制器件作为缓冲器。(sn74axc4t774)

    但是、我们仍然想知道高环境温度导致该问题的原因。 如果我们传输高驱动电流器件、可以解决该问题吗?

    实际上、只有一个电路板可以工作、信号稳定、但它们使用两个 TXB0104传输信号、您可以在第一个白色电路板中看到红色实线。 因此、我认为 TXB0104并不是导致闪烁的唯一因素。

    你有什么建议吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆会引入振铃、从而使 TXB 输出振荡。