Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74AHC541, SN74LVC244A, TXB0104, SN74AXC4T774
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921253/txb0106-txb0106-application
器件型号:TXB0106主题中讨论的其他器件: SN74AHC541、 SN74LVC244A、 TXB0104、 SN74AXC4T774
大家好、
我在使用 TXB0106时遇到了一些问题。
下面是原理图。 红色块是用于 SPI 信号/时钟转换的 TXB0106。
- 3.3V 输入电压和3.3V 输出电压、用于驱动器
- 数据速率为7Mbps
- 使用外部电源提供3.3V 电压
- 我们测量了 TXB0106 (1)和 TXB0106 (12)数据/时钟波形是否匹配且良好。
问题描述如下所示。
- 当环境温度高达60C 时、我们会看到 LED 闪烁。 我们认为原因是 CLK 信号受到影响。 (数据似乎正常。)
- 当我们测量 clk 引脚(TXB0106输出引脚之一(输入连接到 clk))时、闪烁更严重。
- 我们还将一根长导线(50cm)连接到 TXB0106输出时钟引脚之一、闪烁也更加严重、但当我们保持导线端接时、LED 保持稳定。
您能否根据您的经验告诉我上述情况的原因?
此致、
罗伊