This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:标记问题

Guru**** 2784065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/921012/txs0102-marking-issue

器件型号:TXS0102

戴尔

从规格中检查的 PN # TXS002DQMR 标记应为2H 或2H7、但我们收到了 TI 的样片、标记为2hr。

规格说明有所不同。

请帮助检查是否有任何文档可以解释差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TXS0102DQMR 相关。

    感谢您于6月25日发送给我们的样片。

    在该规范中、我们确认了2小时、这是 TI 已停产的规范。 新规格的通知值应为2H、2H7。
     

    我们不明白为什么也会收到这种停产的 IC。

    我们相信,你现在将毫不拖延地处理这一问题。

    欢迎您与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、

    第3个字符是一个代码、用于指示器件来自哪个制造工厂。 器件将以相同的方式工作。