This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:SN74LVC08A --misoperation --when Vin=1.5V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A, SN74AUP1T08, SN74HCS08, TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/919086/sn74lvc08a-sn74lvc08a---misoperation---when-vin-1-5v

器件型号:SN74LVC08A
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T08SN74HCS08TLV7011

MCU 输出驱动连接到 SN74LVC08A 输入引脚,当 MCU 初始化启动时,MCU 有1.5V 方形输出,然后 SN74LVC08A 将有1.5V 方形输出,SN74LVC08A 的 VCC 为3.3V。

所以 VIH shoud 应该是2V, 如果有办法解决 错误操作,非常感谢!

图1是输入和输出 波形 ,图2是输入 和 VCC 波形,大约为1.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL (0.8V)和 VIH (2V)之间的电压无效、可能会损坏器 件(请参阅[常见问题解答]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 器件?)。

    如果1.5V 应被解释为高电平、则需要电平转换器或具有较低输入阈值的与门、如 SN74AUP1T08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens

    如果有任何方法可以实现1.5V 电压,则应将其解释为低电平,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    数据表的第6.3节给出了该器件的 VIH 和 VIL 规格。 此器件可解读为低电平的最大电压为0.8V。 您将需要使用不同的逻辑器件(可能是 SN74HCS08)或更改 MCU 的输出信号。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VCC = 3.3V 时、SN74HCS08的正开关阈值可能低至1.22V

    要获得2V 的开关阈值、您必须添加 一个比较器、如 TLV7011。