请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC08A 主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T08、 SN74HCS08、 TLV7011
MCU 输出驱动连接到 SN74LVC08A 输入引脚,当 MCU 初始化启动时,MCU 有1.5V 方形输出,然后 SN74LVC08A 将有1.5V 方形输出,SN74LVC08A 的 VCC 为3.3V。
所以 VIH shoud 应该是2V, 如果有办法解决 错误操作,非常感谢!