This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:传播延迟时间问题

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/918968/txs0108e-propagation-delay-time-questions

器件型号:TXS0108E

您好!

  当 VCCA=1.5V 且 VCCA=1.8V 时,以下圆圈内的传播延迟时间是否正常? 尤其是1.6ns 和2.1ns、看起来异常。 请确认。

1、tPLH:

当 VCCA=1.5±0.1 VCCB=2.5±0.2,A 至 B,时、最大传播延迟时间为10ns

当 VCCA=1.8±0.15 VCCB=2.5±0.2,A 至 B,时、最大传播延迟时间为2.1ns

当 VCCA=2.5±0.2 VCCB=2.5±0.2时、A 至 B,最大传播延迟时间为5.2ns

2、tPLH:

当 VCCA=1.5±0.1 VCCB=2.5±0.2,B 至 A 时,最大传播延迟时间为  1.6ns

在VCCA = 1.8±0.15 VCCB = 2.5±0.2,B 至 A,最大传播延迟时间 为5ns

在VCCA = 2.5±0.2 VCCB = 2.5±0.2,B 至 A,最大传播延迟时间 为3.5ns

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    是的、这些是正确的 TPD 规格。